AM261x MCU+ SDK  26.00.00
SDL_TOG_Regs Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t PID
 
volatile uint32_t CFG
 
volatile uint32_t INFO
 
volatile uint32_t ENABLE
 
volatile uint32_t FLUSH
 
volatile uint32_t TIMEOUT
 
volatile uint32_t TIMER
 
volatile uint8_t Resv_32 [4]
 
volatile uint32_t ERR_RAW
 
volatile uint32_t ERR
 
volatile uint32_t ERR_MSK_SET
 
volatile uint32_t ERR_MSK_CLR
 
volatile uint32_t ERR_TM_INFO
 
volatile uint32_t ERR_UN_INFO
 
volatile uint32_t ERR_VAL
 
volatile uint32_t ERR_TAG
 
volatile uint32_t ERR_BYT
 
volatile uint32_t ERR_ADDR_U
 
volatile uint32_t ERR_ADDR_L
 

Field Documentation

◆ PID

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::PID

◆ CFG

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::CFG

◆ INFO

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::INFO

◆ ENABLE

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ENABLE

◆ FLUSH

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::FLUSH

◆ TIMEOUT

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::TIMEOUT

◆ TIMER

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::TIMER

◆ Resv_32

volatile uint8_t SDL_TOG_Regs::Resv_32[4]

◆ ERR_RAW

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_RAW

◆ ERR

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR

◆ ERR_MSK_SET

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_MSK_SET

◆ ERR_MSK_CLR

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_MSK_CLR

◆ ERR_TM_INFO

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_TM_INFO

◆ ERR_UN_INFO

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_UN_INFO

◆ ERR_VAL

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_VAL

◆ ERR_TAG

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_TAG

◆ ERR_BYT

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_BYT

◆ ERR_ADDR_U

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_ADDR_U

◆ ERR_ADDR_L

volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_ADDR_L