Enumerations | |
| enum | zb_tcswap_dirty_state_t { ZB_TCSWAP_SECUR = 1, ZB_TCSWAP_BINDINGS = 2 } |
Functions | |
| zb_uint_t | zb_tcsw_need_backup (void) |
| zb_bool_t | zb_tcsw_is_busy (void) |
| zb_uint_t | zb_tcsw_calculate_db_size (void) |
| zb_bool_t | zb_tcsw_check_buffer_size (zb_uint_t size) |
| zb_ret_t | zb_tcsw_start_backup_db (void) |
| zb_uint_t | zb_tcsw_get_portion (zb_uint8_t *buf, zb_uint_t buf_size) |
| zb_ret_t | zb_tcsw_start_restore_db (zb_bool_t change_tc_addr) |
| zb_ret_t | zc_tcsw_restore_portion (zb_uint8_t *buf, zb_uint_t len) |
| zb_ret_t | zc_tcsw_restore_finish (void) |
| void | zb_tcsw_enable_passkey_backup (zb_bool_t enable) |