#include <stdint.h>
Go to the source code of this file.
◆ HalTimerEvent
| Enumerator |
|---|
| HAL_TIMER_EVT_NONE | |
| HAL_TIMER_EVT_SETUP | |
| HAL_TIMER_EVT_START | |
| HAL_TIMER_EVT_GRACEFUL_STOP | |
| HAL_TIMER_EVT_HARD_STOP | |
◆ RCL_PowerEvent
| Enumerator |
|---|
| RCL_POWER_STANDBY_AWAKE | |
| RCL_POWER_XTAL_AVAILABLE | |
◆ hal_init_fsm()
| void hal_init_fsm |
( |
void(*)(void) |
setupFsmCb, |
|
|
void(*)(void) |
schedFsmCb, |
|
|
void(*)(void) |
commandFsmCb |
|
) |
| |
◆ hal_trigger_command_fsm()
| void hal_trigger_command_fsm |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_trigger_dispatch_fsm()
| void hal_trigger_dispatch_fsm |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_trigger_scheduler_fsm()
| void hal_trigger_scheduler_fsm |
( |
| ) |
|
◆ hal_get_ifg_reg()
| uint32_t hal_get_ifg_reg |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_current_time()
| uint32_t hal_get_current_time |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_enable_setup_time_irq()
| void hal_enable_setup_time_irq |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_setup_setup_time()
| void hal_setup_setup_time |
( |
uint32_t |
setupTime | ) |
|
◆ hal_setup_start_time()
| void hal_setup_start_time |
( |
uint32_t |
startTime | ) |
|
◆ hal_setup_hard_stop_time()
| void hal_setup_hard_stop_time |
( |
uint32_t |
stopTime | ) |
|
◆ hal_enable_hard_stop_time_irq()
| void hal_enable_hard_stop_time_irq |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_setup_graceful_stop_time()
| void hal_setup_graceful_stop_time |
( |
uint32_t |
stopTime | ) |
|
◆ hal_enable_graceful_stop_time_irq()
| void hal_enable_graceful_stop_time_irq |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_cancel_setup_time()
| void hal_cancel_setup_time |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_cancel_start_time()
| void hal_cancel_start_time |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_cancel_hard_stop_time()
| void hal_cancel_hard_stop_time |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_cancel_graceful_stop_time()
| void hal_cancel_graceful_stop_time |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_disable_radio_interrupts()
| void hal_disable_radio_interrupts |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_temperature()
| int16_t hal_get_temperature |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_hfxt_ratio()
| uint32_t hal_get_hfxt_ratio |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_hfxt_ratio_default()
| uint32_t hal_get_hfxt_ratio_default |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_check_clear_timer_compare()
◆ hal_setup_cmd_start_cap()
| void hal_setup_cmd_start_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_arm_cmd_start_cap()
| void hal_arm_cmd_start_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_cmd_start_cap()
| uint32_t hal_get_cmd_start_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_setup_sync_found_cap()
| void hal_setup_sync_found_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_arm_sync_found_cap()
| void hal_arm_sync_found_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_sync_found_cap()
| uint32_t hal_get_sync_found_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_setup_cmd_done_cap()
| void hal_setup_cmd_done_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_arm_cmd_done_cap()
| void hal_arm_cmd_done_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_get_cmd_done_cap()
| uint32_t hal_get_cmd_done_cap |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_set_clkctl()
| void hal_set_clkctl |
( |
uint32_t |
clkctl | ) |
|
◆ hal_enable_clk_buffer()
| void hal_enable_clk_buffer |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_power_set_constraint()
| void hal_power_set_constraint |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_power_release_constraint()
| void hal_power_release_constraint |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_power_open()
◆ hal_power_close()
| void hal_power_close |
( |
void |
| ) |
|
◆ hal_set_systim_imask()
| void hal_set_systim_imask |
( |
void |
| ) |
|