AM263Px MCU+ SDK  26.00.00
SDL_ecc_ramRegs Struct Reference

Data Fields

volatile uint8_t Resv_16 [16]
 
volatile uint32_t WRAP_REV
 
volatile uint32_t CTRL
 
volatile uint32_t ERR_CTRL1
 
volatile uint32_t ERR_CTRL2
 
volatile uint32_t ERR_STAT1
 
volatile uint32_t ERR_STAT2
 
volatile uint32_t ERR_STAT3
 

Field Documentation

◆ Resv_16

volatile uint8_t SDL_ecc_ramRegs::Resv_16[16]

◆ WRAP_REV

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::WRAP_REV

◆ CTRL

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::CTRL

◆ ERR_CTRL1

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::ERR_CTRL1

◆ ERR_CTRL2

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::ERR_CTRL2

◆ ERR_STAT1

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::ERR_STAT1

◆ ERR_STAT2

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::ERR_STAT2

◆ ERR_STAT3

volatile uint32_t SDL_ecc_ramRegs::ERR_STAT3