Data Fields | |
| volatile uint32_t | RAW |
| volatile uint32_t | STS |
| volatile uint32_t | INTR_EN_SET |
| volatile uint32_t | INTR_EN_CLR |
| volatile uint32_t | INT_PRIO |
| volatile uint32_t | PIN_EN_SET |
| volatile uint32_t | PIN_EN_CLR |
| volatile uint8_t | Resv_32 [4] |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::RAW |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::STS |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_SET |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_CLR |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INT_PRIO |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_SET |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_CLR |
| volatile uint8_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::Resv_32 |