AM263Px MCU+ SDK  09.02.00
SDL_ESM_staticRegs Struct Reference

Detailed Description

ESM static registers list.

Data Fields

SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC ERR_GRP [ESM_NUMBER_OF_GROUP_REGS]
 
volatile uint32_t PID
 
volatile uint32_t INFO
 
volatile uint32_t EN
 
volatile uint32_t ERR_EN_SET
 
volatile uint32_t ERR_EN_CLR
 
volatile uint32_t LOW_PRI
 
volatile uint32_t HI_PRI
 
volatile uint32_t LOW
 
volatile uint32_t HI
 
volatile uint32_t PIN_CTRL
 
volatile uint32_t PIN_CNTR
 
volatile uint32_t PIN_CNTR_PRE
 
volatile uint32_t PWMH_PIN_CNTR_PRE
 
volatile uint32_t PWML_PIN_CNTR_PRE
 

Field Documentation

◆ ERR_GRP

◆ PID

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PID

◆ INFO

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::INFO

◆ EN

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::EN

◆ ERR_EN_SET

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::ERR_EN_SET

◆ ERR_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::ERR_EN_CLR

◆ LOW_PRI

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::LOW_PRI

◆ HI_PRI

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::HI_PRI

◆ LOW

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::LOW

◆ HI

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::HI

◆ PIN_CTRL

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CTRL

◆ PIN_CNTR

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CNTR

◆ PIN_CNTR_PRE

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CNTR_PRE

◆ PWMH_PIN_CNTR_PRE

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PWMH_PIN_CNTR_PRE

◆ PWML_PIN_CNTR_PRE

volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PWML_PIN_CNTR_PRE