AM263Px MCU+ SDK  09.02.00

Data Fields

uint32_t baseAddr
 
uint32_t nodeStartAddr
 
uint32_t nodeEndAddr
 
uint32_t busSftyCtrl
 
uint32_t busSftyFi
 
uint32_t busSftyErr
 
uint32_t busSftyErrStatCmd
 
uint32_t busSftyErrStatWr
 
uint32_t busSftyErrStatRd
 
uint32_t busSftyErrStatWrResp
 

Field Documentation

◆ baseAddr

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::baseAddr

◆ nodeStartAddr

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::nodeStartAddr

◆ nodeEndAddr

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::nodeEndAddr

◆ busSftyCtrl

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyCtrl

◆ busSftyFi

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyFi

◆ busSftyErr

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErr

◆ busSftyErrStatCmd

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatCmd

◆ busSftyErrStatWr

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatWr

◆ busSftyErrStatRd

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatRd

◆ busSftyErrStatWrResp

uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatWrResp